This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520的使能电压范围是多少

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901189/ucc21520-what-is-the-enable-voltage-range-of-ucc21520

器件型号:UCC21520

大家好、

我的客户想知道 UCC21520的最大使能电压?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    在数据表6.1中、输入引脚的最大输入电压(包括使能)为 VCCI +0.3V。 因此使能端受 VCCI 偏置电压的限制。

    VCCI 建议的范围为3V 至18V、但输入引脚始终 受 VCCI 限制。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xing、

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。


    UCC21520没有使能引脚、因此我不能完全清楚您所指的是什么。

    DIS 引脚、与输入一样、是一个 TTL 和 CMOS 兼容输入。 该引脚具有1.8V 的典型高阈值和0.8V 的典型低阈值。
    如果您询问该引脚的绝对最大电压、则为 VCCI + 0.3V。

    以下是数据表中的输入阈值以及 UVLO 阈值:

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、
    扎沙里