主题中讨论的其他器件: LM63625EVM
您好、TI 团队
我的客户希望评估 LM63615-Q1的噪声性能。
但是、没有 LM63615-Q1 EVM、而是 LM63625 EVM。
此 IC 差异是否会影响辐射噪声性能?
此致、
高志林
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队
我的客户希望评估 LM63615-Q1的噪声性能。
但是、没有 LM63615-Q1 EVM、而是 LM63625 EVM。
此 IC 差异是否会影响辐射噪声性能?
此致、
高志林
你好,安迪-圣
感谢您的回答。
您的文本中的“电路”是什么意思?
PCB 板电路或 IC 内部电路?
我的客户使用 LM63615-Q1 HTSSOP。
因此、该封装与具有 EVM 的封装相同。
在比较数据表中的表4和表5时、线圈和输出容量之间存在差异。
我确认 EVM 配备了2.2μH 和22μF * 2。
我的客户计划在2.1MHz 时使用5V。
让他们更改线圈和输出电容并测量噪声性能。
此致、
高志林