This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:关于噪声性能评估

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63615-Q1, LM63625EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872768/lm63615-q1-about-noise-performance-evaluation

器件型号:LM63615-Q1
主题中讨论的其他器件: LM63625EVM

您好、TI 团队

 

我的客户希望评估 LM63615-Q1的噪声性能。

但是、没有 LM63615-Q1 EVM、而是 LM63625 EVM。

此 IC 差异是否会影响辐射噪声性能?

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    请修改 LM63625EVM 外部组件、使其与您将在 LM63615 EVM 上测试的电路完全相同。

    由于采用相同的 IC 封装、PCB 布局和电路、辐射噪声性能应相同。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安迪-圣

     

    感谢您的回答。

    您的文本中的“电路”是什么意思?

    PCB 板电路或 IC 内部电路?

     

    我的客户使用 LM63615-Q1 HTSSOP。

    因此、该封装与具有 EVM 的封装相同。

    在比较数据表中的表4和表5时、线圈和输出容量之间存在差异。

    我确认 EVM 配备了2.2μH 和22μF * 2。

    我的客户计划在2.1MHz 时使用5V。

    让他们更改线圈和输出电容并测量噪声性能。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    该电路意味着采用 LM63615进行客户应用电路设计。

    确保在 CCM 运行模式下测试 EVM。  LM63625和 LM63615针对 PFM 模式运行具有不同的电流阈值。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安迪-圣

    感谢您的响应。

    我知道。  

     

    此致、

    高志林