This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:根据镍氢电池充电电阻计算 VRCH 时

Guru**** 2533810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880943/bq24105-q1-when-vrch-is-calculated-from-the-resistance-of-nimh-battery-charge

器件型号:BQ24105-Q1

您好、TI 团队

我看到“在 汽车应用中使用 bq24105-Q1为镍氢电池充电”

http://www.ti.com/jp/lit/an/slua843/slua843.pdf

当 VOREG 设置为5.1V 时、R1为143kΩ Ω、R2为100kΩ Ω。

当使用下面数据表中的公式(6)进行计算时、VRCH 为48.6V。

此公式是否正确?

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    公式不正确。  50mV 应该在分子中而不是分母中。  VCH=0.121V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF-SAN

    感谢您的快速响应。

      

    我知道。

     

    此致、

    高志林