请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24105-Q1 您好、TI 团队
我看到“在 汽车应用中使用 bq24105-Q1为镍氢电池充电”
http://www.ti.com/jp/lit/an/slua843/slua843.pdf
当 VOREG 设置为5.1V 时、R1为143kΩ Ω、R2为100kΩ Ω。
当使用下面数据表中的公式(6)进行计算时、VRCH 为48.6V。
此公式是否正确?
此致、
高志林