This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62290:EN 引脚的响应时间

Guru**** 1501750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62290, TPS62290EVM-279
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871955/tps62290-response-time-of-en-pin

器件型号:TPS62290

您好!

EN 引脚的响应时间取决于负载条件、但当 EN 引脚被置为有效和置为无效时、您能告诉我响应时间(转换至关断模式的时间和从关断模式返回的时间)吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    需要在实验中测量响应时间。 因此、我将在明天返回测量结果。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Febin-San、

    感谢您的快速响应。

    我期待明天收到您的最新消息。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    我使用输入电压为6V 的标准 EVM 在启用和禁用 EN 引脚时测量了器件的响应时间。

    打开器件所需的时间为267us、关闭器件所需的时间约为82us。

    请找到下图。

    此致、  

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Febin-San、

    感谢您提供信息。

    我还有其他问题、那么、当 EN 引脚被置为有效和置为无效时、您能告诉我 EN 引脚的最小脉冲宽度吗?
    例如,如果将10us 脉宽的高电平应用于 EN 引脚,TPS62290是否正常启动?
    此外,如果将10us 脉宽的低电平应用于 EN 引脚,TPS62290是否会正常关断?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    请允许我再次对您的问题进行措辞、您正在向 EN 引脚施加10us 脉宽信号、并希望器件在高电平下导通、在转换至低电平期间关断。   上述测量是在特定条件下进行的、仅可用作参考。 对于上述测量、Vout 远晚于10us 达到所需值、因此该器件需要具有更高的脉宽信号才能导通。 同样、关闭也需要10us 以上的时间。 如果答案不能完全澄清您的问题、请提供更多详细信息。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Febin-San、

    感谢您的回答。

    根据 TPS62290数据表、与"启动时间"和"Vout 斜升时间"相关的电气特性如下所示。
    那么、我的理解是否正确、即如果 EN 引脚的高脉冲宽度小于250us、TPS62290无法启动?
    此外、如果 EN 引脚的高脉冲宽度为400us、TPS62290可以启动、但输出电压无法达到100%的 Vout。 然后、TPS62290关断。 我的理解是否正确?
    另一方面、TPS62290在 TPS62290正常运行时如何工作、例如、如果 EN 引脚仅在40us 内变为低电平?

    我没有 TPS62290EVM-279、因此您能否 使用 EVM 实际检查运行情况?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    是的、你是对的。  

    您能否澄清一下"正常运行"是什么意思? 我还想知道您的应用以及 您希望测量 EVM 的条件吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Febin-San、

    感谢您的支持。

    您能否使用 TPS62290EVM-279测试以下场景(案例#1 ~#3)?
    VOUT 行为是我所期望的。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    请给我一些时间来检查 EVM。 我将在下周回来介绍测量结果。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Febin-San、

    感谢您的大力支持。

    我很期待下周初获得您的测量结果。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、  

    请根据您的要求在下方找到测量结果。

    案例1:

    案例2:

    案例3:

    案例4:VIN:3V、Iout:500mA、EN_LOW:40us

    我添加了另一个案例、只是为了比较输出与某个负载。 请注意、上述测量仅适用于特定情况、仅可视为参考。  

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Febin-San、

    感谢您的大力支持。

    当输出为空载时、即使 EN 被置为低电平、C10上的电荷也不会在情况1和情况3下放电、因此输出电压将保持不变。
    我的理解是否正确?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、  

    对于案例2和案例3、这是正确的。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Febin-San、

    感谢您的确认。

    我知道。

    此致、
    加藤