您好!
EN 引脚的响应时间取决于负载条件、但当 EN 引脚被置为有效和置为无效时、您能告诉我响应时间(转换至关断模式的时间和从关断模式返回的时间)吗?
此致、
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
EN 引脚的响应时间取决于负载条件、但当 EN 引脚被置为有效和置为无效时、您能告诉我响应时间(转换至关断模式的时间和从关断模式返回的时间)吗?
此致、
加藤
您好 Kato、
请允许我再次对您的问题进行措辞、您正在向 EN 引脚施加10us 脉宽信号、并希望器件在高电平下导通、在转换至低电平期间关断。 上述测量是在特定条件下进行的、仅可用作参考。 对于上述测量、Vout 远晚于10us 达到所需值、因此该器件需要具有更高的脉宽信号才能导通。 同样、关闭也需要10us 以上的时间。 如果答案不能完全澄清您的问题、请提供更多详细信息。
此致、
Febin
大家好、Febin-San、
感谢您的回答。
根据 TPS62290数据表、与"启动时间"和"Vout 斜升时间"相关的电气特性如下所示。
那么、我的理解是否正确、即如果 EN 引脚的高脉冲宽度小于250us、TPS62290无法启动?
此外、如果 EN 引脚的高脉冲宽度为400us、TPS62290可以启动、但输出电压无法达到100%的 Vout。 然后、TPS62290关断。 我的理解是否正确?
另一方面、TPS62290在 TPS62290正常运行时如何工作、例如、如果 EN 引脚仅在40us 内变为低电平?
我没有 TPS62290EVM-279、因此您能否 使用 EVM 实际检查运行情况?
此致、
加藤