This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62440-Q1:LM62440 PCB 封装

Guru**** 2555170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62440-Q1, LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891906/lm62440-q1-lm62440-pcb-footprint

器件型号:LM62440-Q1
主题中讨论的其他器件: LM61460-Q1

尊敬的先生/女士

请帮助确认 LM62440-Q1封装尺寸

下图显示了红色框架引脚4、长度和宽度
2.在下图的红色箭头处,有6个标记为0.7 * 0.25mm。
     实际上只有5个位置(引脚2、6、7、13、14)
     它消失在哪里,它是针脚4吗??
从图中可以看出、引脚4的尺寸比引脚3宽、但我看不到宽度信息。
请帮助确认引脚4的长度和宽度

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    这是在早期修订此器件系列数据表时发现的问题。

    我们正在解决所有器件系列数据表中的问题。

    有关准确的机械制图、请参阅 LM61460-Q1数据表。

    祝你一切顺利。

    马歇尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM61460-Q1和 LM62440-Q1采用相同的封装、但器件存储器的配置方式略有不同、可实现器件功能...