请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM62440-Q1 主题中讨论的其他器件: LM61460-Q1
尊敬的先生/女士
请帮助确认 LM62440-Q1封装尺寸
下图显示了红色框架引脚4、长度和宽度
2.在下图的红色箭头处,有6个标记为0.7 * 0.25mm。
实际上只有5个位置(引脚2、6、7、13、14)
它消失在哪里,它是针脚4吗??
从图中可以看出、引脚4的尺寸比引脚3宽、但我看不到宽度信息。
请帮助确认引脚4的长度和宽度
此致、
黄上