请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 正如所示、测量仪 表处于非密封状态、校准状态为启用、测量仪表启动正常、电压也超过"闪存更新正常电压"。
我想写入地址为0x4000的闪存。 执行如下所示的步骤后写入失败。
步骤有问题吗?
我需要一些帮助,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
正如所示、测量仪 表处于非密封状态、校准状态为启用、测量仪表启动正常、电压也超过"闪存更新正常电压"。
我想写入地址为0x4000的闪存。 执行如下所示的步骤后写入失败。
步骤有问题吗?
我需要一些帮助,谢谢。
尊敬的 Eric:
很抱歉、我无法理解您操作步骤的含义。
数据表中的步骤如下所示:
写入闪存地址需要在 0x3E 寄存器处进行修改。
在0x40寄存器写入替换数据。
在0x60寄存器写入校验和。
在0x61寄存器写入数据长度。
在您回复上述内容时、我只会找到0x3E 和0x60的操作。
如果 您的操作步骤与数据表不同、您能给我一个整步吗?
否则、很抱歉、我找不到您通过上图修改了任何成功。
您能给我一个完整的操作吗、我知道您将一些数据更改为其他数据。
非常感谢。