This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100写入闪存失败(&quot);Battery Management Studio"

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873488/bq35100-bq35100-write-flash-fail-with-battery-management-studio

器件型号:BQ35100

正如所示、测量仪 表处于非密封状态、校准状态为启用、测量仪表启动正常、电压也超过"闪存更新正常电压"。

我想写入地址为0x4000的闪存。 执行如下所示的步骤后写入失败。

步骤有问题吗?  

我需要一些帮助,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我尝试一下我自己的 EVM 并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 EVM 上验证了它的工作原理。 在您的图像中、您启用了"Daskboard"(绿色条)、它将在后台进行通信。 为了更新 DF、 写入3E 和60需要按顺序进行。 请尝试禁用仪表板、然后重试。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很抱歉、我无法理解您操作步骤的含义。

    数据表中的步骤如下所示:

    写入闪存地址需要在 0x3E 寄存器处进行修改。

    在0x40寄存器写入替换数据。

    在0x60寄存器写入校验和。

    在0x61寄存器写入数据长度。

     在您回复上述内容时、我只会找到0x3E 和0x60的操作。

    如果 您的操作步骤与数据表不同、您能给我一个整步吗?

    否则、很抱歉、我找不到您通过上图修改了任何成功。

    您能给我一个完整的操作吗、我知道您将一些数据更改为其他数据。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法通过上图找到任何修改后的成功。