This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:IC 温度

Guru**** 1780110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898920/tps61178-temperature-of-ic

器件型号:TPS61178

大家好、

客户希望了解 TPS61178在为2节3400mAh 锂离子电池充电时的温度。 输入电压为6V 至8.4V、输出电压为12V 和20V、充电电流介于1.5A 至2A 之间、功率输出为20W-30W。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo:

    请允许我首先检查系统。 输入是更好的、但他们希望为电池充电。 您是否意味着系统需要 TPS61178以保留电流运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo:

    我是否可以知道是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqui、

    我将此主题分享给客户、直接回复您。 今天让我跟他一起跟进。

    此致、

    Danilo