This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:GPIO 引脚16 (RH)用作故障中断引脚(即使在故障时也始终显示为0V)

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872621/bq40z80-gpio-pin-16-rh-used-as-fault-interrupt-pin-shows-always-0v-even-at-fault

器件型号:BQ40Z80

您好!

我们在电池中使用部件号:BQ40Z80,在执行故障测试时(GPIO 引脚:16),我们始终读数为0V。

0到6的 FlagMapSetUp 值如下所示:-

我们通过以下步骤来检查引脚16上的中断电压。

  • 我们通过将阈值设置为4500来生成安全状态(CUV)、并在安全状态寄存器上生成 CUV 位为高电平。 然而、故障中断引脚(RH 或引脚16)读取的电压为0V、没有变化。

 根据技术手册中的 FlagMapSetUp 0至6 (FLAG_REG3、FLAG_REG2、FLAG_REG1、FLAG_REG0)设置 SafetyStatus ()、引脚16应已通过将 SafetyStatus ()设置为高电平来生成故障。 (我们恢复到正常阈值电压、CUV 变为正常值0、安全状态寄存器变为0)

  • 我们还尝试将逻辑 e.flag_POL 值从零翻转为一、而不更改 LSB、即对于所有 FlagMapSetUp 为零到6 (0-6)、MSB 从96XX 更改为97XX。 但结果并未改善、引脚16处显示为0V。

请告诉我们、我们是否正在以正确的方式检查 GPIO 引脚16 (RH)的中断电压?

还可以指导我们为什么该引脚未显示任何故障电压?

谢谢您、

此致

Nanda Kumar

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nanda、您好!  

    我先看一下、然后再返回给您。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请找到设备的附加配置和设置、这将帮助您回答我们的查询。

    谢谢

    Nanda Kumare2e.ti.com/.../BQ40Z80.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保在 DF 更改后发送重置命令。

    请列出您为配置 EVM 所做的步骤以及您如何执行此测试、以便我们可以在达拉斯尝试和复制。