请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好!
我们在电池中使用部件号:BQ40Z80,在执行故障测试时(GPIO 引脚:16),我们始终读数为0V。
0到6的 FlagMapSetUp 值如下所示:-
我们通过以下步骤来检查引脚16上的中断电压。
根据技术手册中的 FlagMapSetUp 0至6 (FLAG_REG3、FLAG_REG2、FLAG_REG1、FLAG_REG0)设置为 SafetyStatus ()、引脚16应已通过将 SafetyStatus ()设置为高电平来生成故障。 (我们恢复到正常阈值电压、CUV 变为正常值0、安全状态寄存器变为0)
- 我们还尝试将逻辑 e.flag_POL 值从零翻转为一、而不更改 LSB、即对于所有 FlagMapSetUp 为零到6 (0-6)、MSB 从96XX 更改为97XX。 但结果并未改善、引脚16处显示为0V。
请告诉我们、我们是否正在以正确的方式检查 GPIO 引脚16 (RH)的中断电压?
还可以指导我们为什么该引脚未显示任何故障电压?
谢谢您、
此致
Nanda Kumar