This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:通过 P-FET 实现小寄生电容

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890941/tps40200-with-the-p-fet-for-small-parasitic-capacitance

器件型号:TPS40200

您好、E2E、

当具有较小的 P-FET 寄生电容时、VGDRV 在 FET 导通时从 VDD 变为10V 以下。

问题;
什么是原因?
是否有任何对策?
输入电压24V - 36V、输出电压12V、输出电流1A、推荐使用什么 P-FET?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以参考 TPS40200 EVM 的 MOSFET、并在 P-FET GS 之间放置一个齐纳二极管来保护驱动器。 它应该是8V、确保高侧导通时 GS 没有发生任何 osiation  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出对策建议。

    我认为 TPS40200在栅极驱动器电路中的 GDRV 和 VDD 之间具有8V zenner、因此 zenner max Iz 不是那么大的电流传导。
    正确吗?

    电压钳位感应器的最大电流是多少?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以跟随 EVM 板中使用的齐纳二极管、该齐纳二极管的电流约为200mA。

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GDRV 的反复充电电压钳位电路的最大电流是多少?

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY:

    您是指 GDRV 最大电流能力吗? 如果是、我没有该数据。

    谢谢