请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40200 您好、E2E、
当具有较小的 P-FET 寄生电容时、VGDRV 在 FET 导通时从 VDD 变为10V 以下。
问题;
什么是原因?
是否有任何对策?
输入电压24V - 36V、输出电压12V、输出电流1A、推荐使用什么 P-FET?
此致、
ACGUY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.