This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:电流反馈降压/升压转换器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899341/tps63802-current-feedback-buck-boost-converter

器件型号:TPS63802

大家好-

我正在设计一个电路、该电路可以通过主电池(配置待定、范围为0.8V 至3.8V)为1节锂离子电池(2.5-4.2V)充电。 我计划使用降压/升压 TPS63802作为电源转换器。 我不想成为稳压输出、而是希望让电路进行电流调节、以便在启用时提供150mA 的电流。

我设计了一个由同相运算放大器(U7)放大的电流感应电阻器(R28)、以向 TPS63802 (U6)提供反馈信号。 这些器件正在进行原型设计。 但我希望有人有时间查看所附的原理图。 我特别关注控制系统、确保一切都稳定。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您的联系。  

    原则上、这应作为恒定电流源工作。 我建议将 C?降低至10n 左右、并确保您的运算放大器输入可以降至接地。 但是...

    出于以下几个原因、我强烈建议使用合适的电池充电器 IC:

    1. 充电器 IC 将以4.2V 的电压精确地终止充电。在上述电路中、没有电压限制。 您将过度充电并损坏电池、最有可能是其他人或其他人。
    2. 充电器 IC 执行正确的 CC/CV 充电、如果电池电量耗尽、则会进行预充电周期。 使用标称充电电流为空电池充电可能会损坏电池。
    3. 充电器 IC 将具有一些额外的安全功能、例如充电计时器、用于温度测量的输入等

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这太棒了! 我昨天刚拿到了一些器件、让我测试它是否正常工作。 不过、我必须添加更多的输出电容来平缓电流纹波。

    这些是有关控制充电曲线的出色建议。 我将确保在我们的控制系统中实现它们。

    谢谢!