This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:仿真 bq24192的热性能情况

Guru**** 2508755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891747/bq24192-simulation-the-situation-of-thermal-performance-of-bq24192

器件型号:BQ24192

大家好、

我的客户正在使用我们的 bq24192进行电池充电器设计、他们正在测试充电器 IC 的热性能。 因此、它们需要在负载上连接恒定电流几小时。

但他们不确定如何通过电气负载来实现它,因为没有电流流经 充电器 IC 的引脚 BAT。

您能指导我们如何进行此测试吗? 客户是否应该在充电器上设置任何设置(例如恒定电流值)?  感谢你的善意帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在没有电池的情况下、可以将电气负载连接到 SYS 引脚。 如果首选电池充电、则可以使用双向电源作为电池仿真器(例如 Keithley 2420电源表)。

    谢谢、