在 LMR62014的数据表中、它被写入:
FB 电压线路调节0.02%/V
输入从1V、5V 降至4V、持续100us
通过仿真、使用 LMR62014_PSPICE_TRANS 模型、
DVO/dVin = 0.046V/1V = 0.046 -> 4.6%
DV_FB = DVO/(1+R1/R2)= 0.0056 -> 0.56%
0.56%与 0.02 %有很大差异。
出什么问题了?
随附文件 LMR62014.asc。
在仿真中、Vin = 5V Vout = 10.4V
感谢您的帮助、