This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:线路调节

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900969/lmr62014-line-regulation

器件型号:LMR62014

在 LMR62014的数据表中、它被写入:

FB 电压线路调节0.02%/V

输入从1V、5V 降至4V、持续100us

通过仿真、使用 LMR62014_PSPICE_TRANS 模型、

DVO/dVin = 0.046V/1V = 0.046 -> 4.6%

DV_FB = DVO/(1+R1/R2)= 0.0056 -> 0.56%

0.56%与 0.02 %有很大差异。

出什么问题了?

 随附文件 LMR62014.asc。

在仿真中、Vin = 5V Vout = 10.4V

感谢您的帮助、

e2e.ti.com/.../LMR62014.sch 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    感谢大家分享反馈。

     FB 电压线路调节0.02%/V 是稳态规格。 Vo 处的0.046mV 压降实际上是一种输入暂态响应行为。 因此、如果您想评估 FB 电压线路调节规格、则必须分别在5V 和4V Vin 时测量稳态 Vo 电压差。

     希望这份答复能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    好的。

    当输入电压= 5V 时、V_FB = 1.2301 (从500us 到1ms 的平均值)

           VIN = 4V V_FB = 1.2291 (500us 至1ms 的平均值)

    dV_FB/dVin =(1.2301-1.2291)/1 = 0.001 -> 0.1%、而不是0.02%

    该模型可能不够精确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Guillaume、

    是的、此 FB 线路调节规格可能未在模型中设计。

    但至少 IC 将满足 EC 表规格。