您好!
我正在制作一个使用3.7V 750mA/h 锂聚合物电池的器件。 我希望让电池正常为器件供电、并在电池电量不足时能够通过微型 USB 充电。 此外、如果电池正在充电、该器件仍可通过微型 USB 供电。 我相信 BQ24092能够做到这一点。
我已通读了数据表并在 Altium 上设计了所有内容、只是想在进一步开发器件之前检查所有内容是否正确(而不是将我的车间设置为火灾)。
连接如下:
- 输入端连接到微型 USB、IN 和接地端之间连接一个1uF 陶瓷电容器。
- ISET 通过732R 电阻器接地、具体计算如下:
- RISET = KISET/IOUT = 540/0.75 = 720 (我可以找到的732R 电阻器最接近的值)
- VSS 接地。
- 未连接(悬空)的预充电、这将将终端设置为10%、预充电20%。
- PG 通过 LED 和1.5k 电阻串联连接到 OUT。
- 当使用 USB 时、ISET2被连接至输入以使充电电流为500mA。
- CHG 通过 LED 和1.5k 电阻串联连接到 OUT。
- TS 通过10k 电阻接地、因为不使用温度特性。
- OUT 连接到负载、3.7V 750mA/h LiPo、PG 和 CHG 引脚。 还有一个1uF 的接地电容器。
针对此电路的电路如下:
我有一些问题:
- 电路是否符合我的设计方式?
- 如果我确实想使用温度引脚、是否只需在 TS 引脚和接地之间连接10k NTC 热敏电阻(103AT)?