This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:检查连接是否正确

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24092
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873772/bq24092-checking-if-connections-are-correct

器件型号:BQ24092

您好!

我正在制作一个使用3.7V 750mA/h 锂聚合物电池的器件。 我希望让电池正常为器件供电、并在电池电量不足时能够通过微型 USB 充电。 此外、如果电池正在充电、该器件仍可通过微型 USB 供电。 我相信 BQ24092能够做到这一点。

我已通读了数据表并在 Altium 上设计了所有内容、只是想在进一步开发器件之前检查所有内容是否正确(而不是将我的车间设置为火灾)。

连接如下:

  • 输入端连接到微型 USB、IN 和接地端之间连接一个1uF 陶瓷电容器。
  • ISET 通过732R 电阻器接地、具体计算如下:
    • RISET = KISET/IOUT = 540/0.75 = 720 (我可以找到的732R 电阻器最接近的值)
  • VSS 接地。
  • 未连接(悬空)的预充电、这将将终端设置为10%、预充电20%。
  • PG 通过 LED 和1.5k 电阻串联连接到 OUT。
  • 当使用 USB 时、ISET2被连接至输入以使充电电流为500mA。
  • CHG 通过 LED 和1.5k 电阻串联连接到 OUT。
  • TS 通过10k 电阻接地、因为不使用温度特性。
  • OUT 连接到负载、3.7V 750mA/h LiPo、PG 和 CHG 引脚。 还有一个1uF 的接地电容器。

针对此电路的电路如下:

   

我有一些问题:

  • 电路是否符合我的设计方式?
  • 如果我确实想使用温度引脚、是否只需在 TS 引脚和接地之间连接10k NTC 热敏电阻(103AT)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1) 如果未使用温度引脚(TS)、10k 电阻接地将使装置保持在安全模式。  如果使用 NTC 热敏电阻、则103AT 是一个不错的选择。

    2) 电路正常下面的一些注释:

    a)预断--是的将设置为10%,但如果您有空间,可能需要添加电阻器位置,不会安装电阻器。  这使您可以选择调整预充电或需要终止。

    b.) ISET2至 V-in -是将设置为500mA 输入、但充电电流设置为700mA、电流将受到限制。  需要考虑的其他几个因素。  ISET2的最大电压为7V,输入电压为30V --如果输入上的过压不是问题,您可以接受。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我喜欢使用前置引脚的想法、能够进行配置、并且我将在 TS 引脚上添加103AT。 关于您提到的 ISET2引脚、在通过输入为电池充电和为负载供电时、我的充电电流是否会受到限制。 由于我已将其设置为700mA、但 ISET2设置为500mA (拉高)、这将仅在500mA 时为其充电?

    是不是因为在数据表中它说:

    我想我在 ISET 和 ISET2引脚之间感到困惑。 是否应将 ISET2引脚设置为接地? 使充电电流基于 ISET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您将 ISET2设置为接地、则充电电流可大于500mA、由 ISET 值设置。  如果 ISET2为 HI、则最大充电电流为500mA (输入和输出电流)。

    大多数客户都采用 ISET2。