This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A-Q1:输入电压为5V 时可实现的最大输出电压是多少?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A-Q1, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891807/mc33063a-q1-what-is-the-maximum-achievable-vout-for-a-vin-of-5v

器件型号:MC33063A-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61170

您好!

对于部件 MC33063A-Q1,我的输入为5V? 我希望实现36V 或更高的升压输出。  是否可以实现?

此问题与吨、吨的比率有关。 对于36V 输出、使用设计公式可获得0.87的吨/吨位比。

该比率大于振荡器充电/放电的比率(6/7=0.857)。

但 TI 参数页面显示此器件的占空比为90%。 但是、数据表本身中的任何地方都没有提到这一点。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果输出电流非常小、则可能会出现这种情况。 该器件将处于 DCM 模式、并忽略最大占空比。  

    我认为 TPS61170是更适合您的应用的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    这是一个好指针。

    此致

    P Bhat