Other Parts Discussed in Thread: MC33063A-Q1, TPS61170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MC33063A-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS61170
您好!
对于部件 MC33063A-Q1,我的输入为5V? 我希望实现36V 或更高的升压输出。 是否可以实现?
此问题与吨、吨的比率有关。 对于36V 输出、使用设计公式可获得0.87的吨/吨位比。
该比率大于振荡器充电/放电的比率(6/7=0.857)。
但 TI 参数页面显示此器件的占空比为90%。 但是、数据表本身中的任何地方都没有提到这一点。
此致、