This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:在电路板上有电池时连接适配器时 VSYS 上的电压是多少

Guru**** 2515075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888929/bq24192-what-is-the-voltage-at-vsys-when-connected-adapter-while-battery-present-on-the-board

器件型号:BQ24192

大家好、

这是板上发生的情况、

1.电池连接到电池充电器 IC 的 BAT 引脚,假设电压为3.1v,连接适配器为电池充电,此时 VSYS 输出为4.3v。

因此、在 VSYS 电池充电器获得4.3v 后、由于检测到更高的截止电压而停止充电。

在这里、我想了解本例中 VSYS 电压是多少?

旁边、

例如1:

电池电压=3.1v

电池充电器的输入=12V/3A。

VSYS 上的电压是多少?电池充电器将在哪种模式下工作?

在连接适配器的情况下,如果电池存在而不存在,VSYS (最小值到最大值)的电压范围是多少?  

 示例2:

电池电压=4.2V

 电池充电器的输入=12V/3A。

VSYS 上的电压是多少?电池充电器将在哪种模式下工作?

示例3。

电池充电器的输入=12V/3A。

VSYS 上的电压是多少?电池充电器将在哪种模式下工作?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的测试、"电池连接到电池充电器 IC 的 BAT 引脚、让我们假设电压为3.1v 、并连接适配器以便在 VSYS 输出时为电池充电":

    1、此测试条件的所有寄存器值是多少?

    2.测试中 VBAT=3.1V 和 VBUS=12V 吗? 是否有任何充电电流 IBAT?

    3.是否有 SYS 负载?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回复。

    我们能够找出问题。

    假设我将 VSYS 电压设置为3.5V、电池充电器将根据电池充电曲线将电池充电至4.2V。

    此假设是否正确?

    一旦电池电压达到最大阈值(4.2V)、电池充电器将自动切断电源。

    谢谢  

    Vishal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    这里是寄存器值-

    REG00-30h

    REG01-1BH

    REG02-60H

    REG03-11H

    REG04-E2H

    REG05-9AH

    REG06-03H

    REG07-4BH

    REG08-8DH。

    2.测试中 VBAT=3.1V 和 VBUS=12V 吗? 是的

    3.任何 SYS 负载?--是板载外设负载  

    请 提供反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    1) 1)参考 d/s 上的9.3.2.1窄 VDC 架构、当电池低于最小系统电压设置时 、系统会调节至高于最小系统电压(默认值为3.5V)。

    2) 2) 当充电电流低于终止阈值且充电电压高于再充电阈值时、充电器器件会自动终止充电周期。

    谢谢、

    宁。