大家好、
这是板上发生的情况、
1.电池连接到电池充电器 IC 的 BAT 引脚,假设电压为3.1v,连接适配器为电池充电,此时 VSYS 输出为4.3v。
因此、在 VSYS 电池充电器获得4.3v 后、由于检测到更高的截止电压而停止充电。
在这里、我想了解本例中 VSYS 电压是多少?
旁边、
例如1:
电池电压=3.1v
电池充电器的输入=12V/3A。
VSYS 上的电压是多少?电池充电器将在哪种模式下工作?
在连接适配器的情况下,如果电池存在而不存在,VSYS (最小值到最大值)的电压范围是多少?
示例2:
电池电压=4.2V
电池充电器的输入=12V/3A。
VSYS 上的电压是多少?电池充电器将在哪种模式下工作?
示例3。
电池充电器的输入=12V/3A。
VSYS 上的电压是多少?电池充电器将在哪种模式下工作?
谢谢、