This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:降压转换器与电池充电器的连接-减少滤波电容器的数量

Guru**** 2503145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872139/bq25703a-connection-of-buck-converter-to-battery-charger---reduce-amount-of-filter-capacitors

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:LM25088

我目前正在设计一个电路、其中我有一个用于2S 锂离子电池配置的 BQ25703A。 为了获得5V 输出(最大7A)、我将 LM25088降压转换器连接到了 VSYS 总线。 为了设计原理图和 PCB、我使用了两个 IC 的数据表和参考设计。  

BQ25703A 在 VSYS 上具有多个电容器、LM25088具有多个输入电容器。 使用的电容器数量占用了大量 PCB 空间并降低了成本。 是否可以通过某种方式减少电容数量并将一些充电器输出电容用于降压输入电容? 请参阅随附的原理图。

BR、

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    我将向您介绍这篇文章、它将帮助您确定 BQ25703A 的最小电容要求。 您可以使用它来决定 SYS 轨所需的总电容大小以及您的降压转换器提供的电容大小。

    [常见问题解答] BQ25710、BQ25713、BQ25713B、BQ25700A、BQ25703A、 BQ25708 -原理图审阅设计提示

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的链接。

    SYS 轨上的总电容通常是如何设计的? 这是通过计算和仿真还是通过实验实现的?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    这是通过仿真完成的、然后在充电器开发过程中通过实验验证的。 通常、所有直流/直流转换器都具有最小电容要求、以避免所有测试用例的不稳定。

    此致、

    Joel H