主题中讨论的其他器件:LM25088、
我目前正在设计一个电路、其中我有一个用于2S 锂离子电池配置的 BQ25703A。 为了获得5V 输出(最大7A)、我将 LM25088降压转换器连接到了 VSYS 总线。 为了设计原理图和 PCB、我使用了两个 IC 的数据表和参考设计。
BQ25703A 在 VSYS 上具有多个电容器、LM25088具有多个输入电容器。 使用的电容器数量占用了大量 PCB 空间并降低了成本。 是否可以通过某种方式减少电容数量并将一些充电器输出电容用于降压输入电容? 请参阅随附的原理图。
BR、
Fabian