请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24070 您好、先生、
BQ24070RHLR
我在数据表中有一些问题、请帮助我澄清。
POR 的含义是什么?
在第16页流程图的起始点绘制的"POR "条件是什么? IN 引脚的输入电压? BAT 引脚的输入电压?
另一个问题是第14页的"8.4.1睡眠模式"一章中的睡眠模式。
即使 IC 的 POR *从未工作过、在睡眠模式下 Q2导通是否正常工作?
换言之、如果 IC 甚至没有一次 IN 输入并且有电池连接、IC 是否会 通过 Q2将电池电压输出到 OUT 引脚?
谢谢你
此致、