主题中讨论的其他器件: LM66100
您好!
我有以下电路:
在 VCELL 为3V 进入 IN2、USB_VBUS_3V3为0V 的情况下、TPS2112将在总电流消耗中额外增加35-40uA。
是否有任何方法可将其降低至大约2uA 或3uA?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的乔治:
TPS2112将始终消耗一定数量的电流通过任一通道运行。 在输入电源为5.5V 时、此电流的典型值为55uA。 输入为3V 时、您将看到运行所需的电流消耗降低、我认为这是您所看到的35-40uA 电流。 由于这是器件运行时消耗的电流、因此无法将此电流降低至2-3uA。
35-40uA 的电流是您观察到的开关的总电流消耗、还是在开关的55uA 典型电流消耗之上为35-40uA?
此致、
Andy Robles
尊敬的 Andy:
感谢您的回答。 35-40uA 仅是 TPS2112的电流消耗、因此我想这不适合我的应用。
在电流消耗仅为几 uA 的电池电源和 USB 电源之间进行切换时、您是否有其他解决方案? 我的电池是纽扣电池、因此小电流消耗至关重要。 我需要一个开关电路、以便当用户连接 USB 电缆时、电源从 USB 拉取以延长电池寿命、但移除 USB 电缆后、电源将恢复为从电池消耗。
非常感谢、
乔治。