This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2112:TPS2112静态电流

Guru**** 2924320 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2112, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899919/tps2112-tps2112-quiescent-currents

器件型号:TPS2112
主题中讨论的其他器件: LM66100

您好!

我有以下电路:

在 VCELL 为3V 进入 IN2、USB_VBUS_3V3为0V 的情况下、TPS2112将在总电流消耗中额外增加35-40uA。

是否有任何方法可将其降低至大约2uA 或3uA?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    TPS2112将始终消耗一定数量的电流通过任一通道运行。 在输入电源为5.5V 时、此电流的典型值为55uA。 输入为3V 时、您将看到运行所需的电流消耗降低、我认为这是您所看到的35-40uA 电流。 由于这是器件运行时消耗的电流、因此无法将此电流降低至2-3uA。

    35-40uA 的电流是您观察到的开关的总电流消耗、还是在开关的55uA 典型电流消耗之上为35-40uA?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回答。 35-40uA 仅是 TPS2112的电流消耗、因此我想这不适合我的应用。

    在电流消耗仅为几 uA 的电池电源和 USB 电源之间进行切换时、您是否有其他解决方案? 我的电池是纽扣电池、因此小电流消耗至关重要。 我需要一个开关电路、以便当用户连接 USB 电缆时、电源从 USB 拉取以延长电池寿命、但移除 USB 电缆后、电源将恢复为从电池消耗。

    非常感谢、

    乔治。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    此处更好的低成本(和更低功耗)解决方案是在双 ORing 配置中使用 LM66100、如数据表中概述的配置:

    这里的缺点是、您不会获得任何诊断或保护、例如电源多路复用器的欠压锁定、但成本更低、功耗更低、提供反向电流保护并提供电源双路复用的方法。