This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500414Q:EMI 屏蔽

Guru**** 1392430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500414Q
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888974/bq500414q-emi-shield

器件型号:BQ500414Q

大家好、我是对无线电源传输技术感兴趣的研究生。

我想知道我是否能获得一些有关使用 BQ500414Q 降低 EMI 的 PWR633 EMI 屏蔽的信息。

我了解了多个 TX 线圈系统以及如何根据 RX 位置操作 TX。  

我找到了一些有关 BQ500414Q 的信息、但我找不到 PWR633器件的信息、该器件是用于降低 EMI 的模式。  

您能告诉我是否有 PWR633专利(US 9230732 B2)中提到的模式的产品?

我期待你的答复

此致、

Sungryul Huh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sungryul Huh

    我们有几位客户使用了 BQ500414Q/PWR633 EMI 屏蔽。  但是、此设计是5W 解决方案、客户已切换到15W 解决方案、BQ500414Q 现在是 NRND。  仍然可用的设计 尚不清楚。  

    您在此系统上查找的是哪种类型的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我正在寻找能够降低无线电源传输线圈(如断电633模式) EMI 的产品。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉、我没有可以提供的具体产品信息。