请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ500414Q 大家好、我是对无线电源传输技术感兴趣的研究生。
我想知道我是否能获得一些有关使用 BQ500414Q 降低 EMI 的 PWR633 EMI 屏蔽的信息。
我了解了多个 TX 线圈系统以及如何根据 RX 位置操作 TX。
我找到了一些有关 BQ500414Q 的信息、但我找不到 PWR633器件的信息、该器件是用于降低 EMI 的模式。
您能告诉我是否有 PWR633专利(US 9230732 B2)中提到的模式的产品?
我期待你的答复
此致、
Sungryul Huh