This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:从锂离子电池中的3W 太阳能电池板收集能量

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ24210, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897702/bq24210-energy-harvesting-from-3watt-solar-panel-in-li-ion-battery

器件型号:BQ24210
主题中讨论的其他器件:BQ25570BQ24650BQ25895

BQ24210没有 MPPT 算法、BQ25570不能支持超过500mW 的功率。

如何声称 BQ24210在没有 MPPT 的情况下的效率。

我想用3瓦太阳能电池板为锂离子电池充电。 哪一个 IC 更适合这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh、

    几个问题:

    1. 电池需要什么充电电流? 它是单节锂离子电池吗?
    2. 您选择的太阳能电池板的电压范围是多少? BQ24210的最大电压为20V、但工作范围为3.5V - 7V。  
    3. 您希望实现什么效率? 与 BQ25570等开关充电器相比、BQ24210等线性充电器的效率显著降低

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    1. 电池需要什么充电电流? 它是单节锂离子电池吗? 是的,它是锂离子单节电池充电器。 充电器电池的最大电流为800mA。
    2. 您选择的太阳能电池板的电压范围是多少?  BQ24210 的最大电压为20V、但工作范围为3.5V - 7V。  :-太阳能电池板电压范围为6V 至12V。
    3. 您希望实现什么效率?   BQ25570等开关充电器相比,BQ24210等线性充电器的效率显著降低  :我  希望在800mA (最大负载)下实现最低89%的效率,并且90%以上的效率对我们来说更好。

    此致、

    Nitesh Funde、

    电子工程师、

    TE Connectivity India Pvt. Ltd.、班加罗尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh、

    查看具有集成 MPPT 的 BQ24650 (独立)或具有以下参考设计 的 BQ25895 (i2c) http://www.ti.com/lit/ug/tidudj2/tidudj2.pdf

    BQ25570具有为电池充电的升压拓扑、因此对于太阳能输入、BQ25570根本不起作用。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、