请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24210 主题中讨论的其他器件:BQ25570、 BQ24650、 BQ25895
BQ24210没有 MPPT 算法、BQ25570不能支持超过500mW 的功率。
如何声称 BQ24210在没有 MPPT 的情况下的效率。
我想用3瓦太阳能电池板为锂离子电池充电。 哪一个 IC 更适合这种情况。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nick、
此致、
Nitesh Funde、
电子工程师、
TE Connectivity India Pvt. Ltd.、班加罗尔。
您好、Nitesh、
查看具有集成 MPPT 的 BQ24650 (独立)或具有以下参考设计 的 BQ25895 (i2c) http://www.ti.com/lit/ug/tidudj2/tidudj2.pdf
BQ25570具有为电池充电的升压拓扑、因此对于太阳能输入、BQ25570根本不起作用。
最棒的