This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:V (OUT)

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873870/tps2662-v-out

器件型号:TPS2662

您好、先生/女士

     我们将使用 TPS26662设计热插拔保护、输入电源设计为24VDC、我能否将 V (OUT)调节至20V?

根据公式 If Input 24V、I only can get (24-0.3824) V

Vout=Vin-(RON x Iout)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    您的理解是正确的。 您将看到  器件上的压降、即(负载电流 x Ron)。  

    谢谢、此致

    Abhijeet