请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2662 您好、先生/女士
我们将使用 TPS26662设计热插拔保护、输入电源设计为24VDC、我能否将 V (OUT)调节至20V?
根据公式 If Input 24V、I only can get (24-0.3824) V
Vout=Vin-(RON x Iout)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生/女士
我们将使用 TPS26662设计热插拔保护、输入电源设计为24VDC、我能否将 V (OUT)调节至20V?
根据公式 If Input 24V、I only can get (24-0.3824) V
Vout=Vin-(RON x Iout)