This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:禁用充电时测量的电池电流

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890513/bq25710-battery-current-measured-when-charging-is-disabled

器件型号:BQ25710

您好!

当在连接充电适配器的情况下禁用充电(CHRG_INHIBIT 设置为"1")时、我们尝试在系统电池连接器处测量电池电流。  在万用表上、我们可以看到从充电器 IC 到电池连接器的电流为40uA。  我是否可以知道这是正常行为还是 仅仅是测量精度问题?  或者、我们可以配置任何 BQ25710寄存器来降低此处测量的电流?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安东尼、

    该电流是否流入电池? 或从电池中拉出电流?  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    它是流入电池的电流值。

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安东尼、

    使用高精度万用表、您能否测量 SRP 到 SRN 之间的差分电压? 这将显示电流是否从充电器的系统侧推入电池。

    这是使用我们的 EVM 还是客户的电路板进行测试的? 如果是客户电路板、请提供原理图。

    此致、

    Joel H