请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25710 您好!
当在连接充电适配器的情况下禁用充电(CHRG_INHIBIT 设置为"1")时、我们尝试在系统电池连接器处测量电池电流。 在万用表上、我们可以看到从充电器 IC 到电池连接器的电流为40uA。 我是否可以知道这是正常行为还是 仅仅是测量精度问题? 或者、我们可以配置任何 BQ25710寄存器来降低此处测量的电流?
谢谢!
安东尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.