This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:PD 未启动的原因

Guru**** 2391145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS23755EVM-894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871617/tps23755-reason-for-pd-not-startup

器件型号:TPS23755

客户正在基于 EVM 设计 TPS23755、不同的点已更改变压器并根据数据表方程(7)添加反馈分压器。  

但这些电路板不会突然启动、波形附在下面。 (测量点名称基于 TPS23755EVM-894)

问题是以下两点;

①I 认为原因是任何时间点的短路检测和重启、是否正确?

如果正确、请告诉我调查原因的衡量标准。

如果不正确、是否有其他原因?  

②Waveform Ω 是48V→0V→、一次达到大约20V (红色点)、20V 意味着什么?  

顺便说一下、无负载条件下的默认 TPS23755EVM-894不会在高达20V 的电压下发生。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    根据这些波形、PSE 似乎正在关闭电源、然后反复开始检测。 我猜是设计中不存在 MPS 信号。  

    要进行检查、您可以测量线路上的电流或向电路板添加负载、以便它消耗更多电流来达到阈值。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael - San

    感谢您的回复、

    客户添加了负载(电流)、但 PD 输出(12V)也未启动。 (结果相同)

    还有其他原因吗?

    关于电流的测量、请告诉我具体的测量点。

    (与电压测量位置相同?)

    其他信息、PSE 侧正在使用以下模块。

    但是、当更改另一个模块时、结果是相同的。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    客户增加了什么负载水平?  

    当 您说他们换了另一个模块时、哪个模块发生了变化、从什么模块变为什么模块?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael - San

    我回答了您的问题、请参阅下面的内容并考虑此问题。

    ・客户尝试添加500mA~1000mA 电流负载、但12Vout 未平流。

    ・更改了 PSE 模块 DN5161N、  

    https://www.dyden.jp/network/download/specifications/DN5161E-SIYO.pdf

    ※抱歉、不提供英文数据表。  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    感谢您回答我的问题。  

    如前所述、您能否测量 MPS 信号的电流? 这是 VDD 上的电流。  

    另一个需要检查的问题是使用直流电源为 PD 供电、以确保 PD 正常运行。 请对 VDD-VSS 施加48VDC、以确保器件正常运行。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael - San

    感谢您的建议、

    我们确认了当前情况、发现了 RCS 故障。

    我将结束并解决问题,谢谢。

    此致、

    Satoshi