客户正在基于 EVM 设计 TPS23755、不同的点已更改变压器并根据数据表方程(7)添加反馈分压器。
但这些电路板不会突然启动、波形附在下面。 (测量点名称基于 TPS23755EVM-894)
问题是以下两点;
①I 认为原因是任何时间点的短路检测和重启、是否正确?
如果正确、请告诉我调查原因的衡量标准。
如果不正确、是否有其他原因?
②Waveform Ω 是48V→0V→、一次达到大约20V (红色点)、20V 意味着什么?
顺便说一下、无负载条件下的默认 TPS23755EVM-894不会在高达20V 的电压下发生。
此致、
Satoshi