This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:UCC21222-Q1:测试问题

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891512/ucc21222-q1-ucc21222-q1-testing-issues

器件型号:UCC21222-Q1

您好!

可调引脚的延迟为36ns 至50ns。

一旦 DIS 上的电压达到其阈值(或) 50%、输出将需要36ns 至50ns 才能达到其阈值的90%-请参阅数据表的图29。

但在实际情况下、我可以看到、一旦达到~2V 的阈值、输出就会下降。

它比数据表中提到的更快。 有什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohana、  

    如果您的测试设置与数据表中为特性指定的条件不同、则典型延迟可能略有不同、但即使在这种情况下、也应非常接近规定的条件。 您看到差异的一个原因可能是、开始测量 DIS 引脚上升响应时间的 VIH 通常为1.8V、如部分6.9所示、而不是2V。 因此、响应时间可从禁用引脚上升沿的1.8V 到输出峰值的90%之间进行测量。 您能告诉我们这是否说明了响应时间的差异? 请告诉我们有关您的设置以及是否是的更多信息  

    最棒的

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您的回答。

    在1.8V 电压下、禁用时间非常长(以微秒为单位)。

    我们还将 MOSFET 连接到栅极驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohana、

    数据表中指定的典型延迟是使用0负载电容测量的、请在无负载的情况下尝试。

    最好

    Dimitri James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohana、  

    另外、一位同事注意到、标有 EMER_STOP 的信号的上升时间摆幅非常缓慢(由于他的指出、我在某种程度上没有注意到这一点)、这可能是您在禁用响应时间中观察到差异的原因。 在这种低上升时间下、停留在接近 VIH 点的较长时间可能会导致缓慢的开关情况;您希望"故意"通过 VIH 阈值、达到一个数量级或小于您要测量的时间刻度。

    建议提高 EMER STOP 的转换率,使其小于所列的禁用响应时间的0.1 *。 换句话说、您是否可以尝试将测量的上升时间增加到<3.6ns?

    最好

    Dimitri