This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:作为继电器的 TPS2120以及 IT#39;s 的压摆率性能

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900952/tps2120-tps2120-as-a-relay-and-it-s-slew-rate-performance

器件型号:TPS2120

尊敬的:

我想使用 TPS2120作为继电器、在第一个输入(IN1)上具有17V 电压、而在第二个输入(IN2)上不会连接该电压。

我将使用 SEL 引脚在两个输入之间切换。


您希望您确认可以完成这项工作吗?

第二次、我想知道 TPS2120是否能够针对32mA 的最大电流和1pF 至10pF 的负载电容执行至少3500V/s 的压摆率(最大值高达17000V/s)?

此致、

Romain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    欢迎使用 E2E!

    当 IN2未连接到任何部件时 、它将是无效输入。 因此、如果 SEL 切换为低电平、输出将为 IN1 (17V)、当 SEL 切换为高电平时、输出将为高阻态。 这在您的应用中仍然可以正常工作、因为高阻态本质上意味着器件上没有输出。

    器件的压摆率由 TPS2120 SS 引脚上设置的电容器设置。 您的特定负载条件没有测试数据、但可以通过保持 SS 引脚断开或连接 pF 至 nF 范围内的小型电容器来实现所需的压摆率。

    此致、

    Andy Robles