请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2120 尊敬的:
我想使用 TPS2120作为继电器、在第一个输入(IN1)上具有17V 电压、而在第二个输入(IN2)上不会连接该电压。
我将使用 SEL 引脚在两个输入之间切换。
您希望您确认可以完成这项工作吗?
第二次、我想知道 TPS2120是否能够针对32mA 的最大电流和1pF 至10pF 的负载电容执行至少3500V/s 的压摆率(最大值高达17000V/s)?
此致、
Romain