This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS786:TPS78601KTTRG3

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS786
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900203/tps786-tps78601kttrg3

器件型号:TPS786

我有基本的疑问。 假设我使用 TPS78601KTTRG3生成3.3V 输出、并且2号输入引脚上的电压连接到4.2V (最大、充满电时)至2.8V (最小值)的电池。 此外、3.3V 电源还连接到许多有源 IC、其总电流为435mA。 我对您的疑问是、当电池从4.2V 缓慢放电至2.8V 时、输入电流(通过引脚2的电流)将始终大于输出电流(即435mA)

另请注意、我的 EN 引脚连接到 IN 引脚。 因此、当电池从4.2V 缓慢放电至2.8V 时、EN 电流的大小将是多少

TPS78601KTTRG3
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ameet、  

    TPS786的 UVLO 最大值为2.65V、这意味着对于2.8V 的输入电压、LDO 处于开启状态并处于压降状态。 在压降期间、LDO 的导通 FET 开关将打开、以允许电流从 Vin 流向 Vout。 您将同时有一些电流从 Vin 流向接地端、因此在电池电压从4.2V 降至2.8V 的过程中、输入电流将高于负载电流。  

    对于高于1.7V 的电压、EN 信号将打开器件、因此当输入电压降至其不再处于稳压状态时、EN 不会影响在压降下运行的 LDO。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 但是、请说明 EN 引脚电流范围是多少、因为我将开关连接到 EN 引脚、然后连接到与 IN 引脚连接的同一电池(2.8V 至4.2V)。 开关电压为0.4 VA。 开关器件型号的链接如下所示:

    https://www.digikey.in/product-detail/en/nkk-switches/AS11CP/360-2610-ND/1051309

    询问 EN 引脚电流的原因是、开关 AS11CP 是否能够承受这么大的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ameet、  

    通常情况下、我们在其高电平状态下具有 EN 电流规格、这意味着电流规格将在高于1.7V 的电压下获得。 但我注意到、对于该器件、EN 电流是在 Ven = 0V 时获取的。 EN 引脚泄漏电流通常非常小、范围为纳安到微安。 您选择的开关在驱动 EN 引脚时应该没有问题。  

    此致、  
    Jason Song