我有基本的疑问。 假设我使用 TPS78601KTTRG3生成3.3V 输出、并且2号输入引脚上的电压连接到4.2V (最大、充满电时)至2.8V (最小值)的电池。 此外、3.3V 电源还连接到许多有源 IC、其总电流为435mA。 我对您的疑问是、当电池从4.2V 缓慢放电至2.8V 时、输入电流(通过引脚2的电流)将始终大于输出电流(即435mA)
另请注意、我的 EN 引脚连接到 IN 引脚。 因此、当电池从4.2V 缓慢放电至2.8V 时、EN 电流的大小将是多少
| TPS78601KTTRG3 |