主题中讨论的其他器件: LM25066
尊敬的先生/女士:
我使用多个 TPS54326RGTR 器件从+12V0产生+2V5、+5V5、+1V5和+1V8。
大约20个电路板已经正常运行两年、在过去几个月中、三个电路板在 TPS54326RGTR 上的+2V5输出短路时发生了故障。
所有引脚在打开和关闭期间不超过任何最大值。
我对可能导致这种情况的原因有点困惑。
如果有任何想法,将不胜感激。
Joe、您好
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士:
我使用多个 TPS54326RGTR 器件从+12V0产生+2V5、+5V5、+1V5和+1V8。
大约20个电路板已经正常运行两年、在过去几个月中、三个电路板在 TPS54326RGTR 上的+2V5输出短路时发生了故障。
所有引脚在打开和关闭期间不超过任何最大值。
我对可能导致这种情况的原因有点困惑。
如果有任何想法,将不胜感激。
Joe、您好
尊敬的 Jason:
感谢你的答复。
每次 SW 到 GND 短路。
已更换 TPS54326并移除故障。
12V 输入来自1RU 曲折型电源(交流/直流)
从1RU 曲折型电源到电路板的电源线约为3.5m。
该电路板使用具有输入保护功能的 LM25066 (SMBJ14A)。
LM25066的输出连接 到 TPS54326器件。
我已经检查了所有电源轨、它们在上电和断电期间表现良好。
拔下3.5m 电缆后、我没有看到任何瞬变。
Joe、您好