This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54326:TPS54326RGTR 输出短接

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54326, LM25066
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871917/tps54326-tps54326rgtr-output-shorted

器件型号:TPS54326
主题中讨论的其他器件: LM25066

尊敬的先生/女士:

我使用多个 TPS54326RGTR 器件从+12V0产生+2V5、+5V5、+1V5和+1V8。

大约20个电路板已经正常运行两年、在过去几个月中、三个电路板在 TPS54326RGTR 上的+2V5输出短路时发生了故障。

所有引脚在打开和关闭期间不超过任何最大值。

我对可能导致这种情况的原因有点困惑。

如果有任何想法,将不胜感激。

Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    关于"短接"、请在  深入分析之前检查并回答以下问题:

    SW 对地短路?

    2. VIN 对地短路?

    其他引脚对地短路?

    4.您是否移除了"坏的"TPS54326并焊接 了一个好的 TPS54326以再次进行测试? 测试结果?

    TPS54326的输入电压如何? 价值? 是否有热插拔? 您是否检查波形、平滑斜升? 您是否发现电压尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    感谢你的答复。

    每次 SW 到 GND 短路。

    已更换 TPS54326并移除故障。

    12V 输入来自1RU 曲折型电源(交流/直流)

    从1RU 曲折型电源到电路板的电源线约为3.5m。

    该电路板使用具有输入保护功能的 LM25066 (SMBJ14A)。  

    LM25066的输出连接 到 TPS54326器件。

    我已经检查了所有电源轨、它们在上电和断电期间表现良好。

    拔下3.5m 电缆后、我没有看到任何瞬变。

    Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    所有3个故障器件都是+2V5输出?

    请上传所有输出 SCH 和 PCB 文件。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lishuang:

    我们是否可以将其删除、然后我可以共享文件。

    Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    是的。 请将文件发送至我的电子邮件 lishuang_zhao@ti.com。

    我将关闭此主题。  

    谢谢、

    Lishuang