Other Parts Discussed in Thread: TPS51206, TPS53317A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51206 主题中讨论的其他器件: TPS53317A
您好!
我的客户需要用于 DDR4的0.6V 电源轨。
但未指定 TPS51206的效率、它似乎是电荷泵拓扑、效率可能不高。
我的客户需要一个降压转换器来为 DDR4生成0.6V 电压。 输入为单节锂电池(3.0V 至4.2V)、输出为0.6V、最大电流为3A。
我们有这样的器件吗?
竞争对手是 SY8859。