This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:降压版本

Guru**** 2638515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206, TPS53317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873681/tps51206-buck-version

器件型号:TPS51206
主题中讨论的其他器件: TPS53317A

您好!

我的客户需要用于 DDR4的0.6V 电源轨。

但未指定 TPS51206的效率、它似乎是电荷泵拓扑、效率可能不高。

我的客户需要一个降压转换器来为 DDR4生成0.6V 电压。 输入为单节锂电池(3.0V 至4.2V)、输出为0.6V、最大电流为3A。

我们有这样的器件吗?

竞争对手是 SY8859。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、  

    TPS53317A 是此应用的理想选择。  

    谢谢